JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
VCC は通常、13V と 21V の間のバイアス電源に接続されます。VCC でのスイッチング リップル電圧を最小限に抑えるため、低インピーダンスのコンデンサを VCC および GND ピンのできるだけ近くに配置して、VCC をバイパスする必要があります。この容量は、最高の動作周波数でのゲート駆動スイッチングによるピーク電流が十分にデカップリングされるように、大きさを決定する必要があります。レギュレーションが不十分な低インピーダンス電源から電力を供給する場合、VCC に過剰な電流が流れるのを防止するため、ツェナー ダイオードを外付けすることを推奨します。
低電圧誤動作防止 (UVLO) 状態とは、VCC 電圧がターンオン スレッショルドにまだ達していない状態、またはすでにターンオンされていた VCC 電圧が、ターンオフ スレッショルドを下回った状態のことです。UVLO 中、VREF 出力と本デバイス内のほとんどの回路は無効化され、VCC 電流は通常動作レベルより大幅に小さくなります。VSENSE がイネーブル スレッショルドを下回った場合も、同じ状況が当てはまります。これは、電源投入前およびスタンバイ状態での電力損失を最小化するのに役立ちます。