JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
軽負荷状態では、導通損失よりスイッチング損失が支配的になる可能性があり、1 つの位相 (チャネル) をターンオフすると、効率が向上する場合があります。ある電力レベルでは、スイッチング損失の低下が導通損失の増加より大きくなります。軽負荷時に 1 つの位相をターンオフすることは、軽負荷時の効率に関する基準を満たす上で特に有益です。これは、インターリーブ PFC の主な利点の 1 つであり、「80+」の設計要件を満たす上で特に有益です。
PHB 入力は、UCC28063 を強制的に単相モードで動作させるために使えます。PHB が 0.8V 未満に駆動されると、チャネル B はスイッチングを停止し、補償のため、チャネル A のオン時間が自動的に倍増されます。PHB が 1.0V を上回ると、本デバイスは 2 相モードを再開します。位相管理をカスタマイズする場合、単相動作への切り替え条件を外部回路で検出し、それに応じて PHB を駆動することができます。位相管理が不要な場合に 2 相モード (通常モード) で連続的に動作させるには、単純に PHB を VREF に接続します。
負荷電流が減少するにつれて、エラー アンプは COMP 電圧を下げることで、AC ライン入力電流を減少させるように指令します。AC ラインが低電圧範囲のみに制限されているアプリケーションでは、外部回路を追加しないで単相動作を自動的に選択できるように、PHB を COMP に直接接続することが好都合な場合があります。