JAJSV11C September 2011 – July 2024 UCC28063
PRODUCTION DATA
UCC28063 は、並列接続された 2 つの昇圧パルス幅変調 (PWM) パワー コンバータのための制御回路を内蔵しています。これらの昇圧 PWM パワー コンバータは、エラー アンプ出力電圧に比例した時間の間、昇圧インダクタ内の電流を増加させます。その後、ゼロ電流検出入力 (ZCDA および ZCDB) で検出される昇圧インダクタ電流がゼロに減衰するまで、各パワー コンバータはパワー MOSFET をターンオフします。インダクタの電流がゼロになると、パワー コンバータは次のサイクルを開始します。このオン / オフ サイクルにより、オン時間と瞬時電源入力電圧 VIN(t) で設定されたピーク電流を持つ三角波電流が生成されます (式 1 を参照)。
平均ライン電流はピーク ライン電流の正確に半分に等しくなります (式 2 を参照)。
AC ライン期間中、TON と L は本質的に一定であるため、各スイッチング サイクルで生成される三角波は、整流された AC ライン電圧の瞬間値に比例する平均値を持ちます。このアーキテクチャは、ライン周波数での抵抗性入力インピーダンス特性とほぼ 1 の力率をもたらします。