JAJSVL6 November 2024 F29H850TU
ADVANCE INFORMATION
割り込みは、いくつかのステップで CPU に伝搬されます。ペリフェラル割り込みは、特定の割り込みの INT_CTL_REG_L_y レジスタの対応するフラグ ビットを設定します。割り込みの INT_CTL_REG_L_y レジスタの EN ビットが設定されている場合、割り込みは動的優先度調停回路に伝搬されます。次に、動的優先度調停ブロックと後処理ブロックが最高優先度の割り込みを調停し、これを 2 つの割り込みライン (RTNT または INT) のいずれかで CPU にアサートします。最後に、CPU はアサートされる最高優先度の割り込みライン (NMI、RTINT、INT のいずれか) を選択し、その割り込みの実行を開始します。
同じルールは RESET にも適用されます。CPU が RESET を受信すると、CPU に対してリセットをアサートする前に満たす必要のある条件はありません。