JAJT267 june   2023 BQ25180 , BQ25620

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2製品保管期間の最大化
  4. 3ウォッチドッグ・リセットを使用する
  5. 4バッテリー容量を最大限に活用する
  6. 5バッテリの消耗を最小限に抑える
  7. 6テキサス・インスツルメンツのパワー・パス搭載バッテリ充電器
  8. 7まとめ
  9. 8関連ウェブサイト

ウォッチドッグ・リセットを使用する

状況によっては、システム・プロセッサまたはホストが応答しない場合、強制的なハードウェア・リセットまたは電源の切断と再投入が必要になることがあります。これは、ウォッチドッグ・リセットを使用して実現できます。たとえば、テキサス・インスツルメンツの BQ25180 充電器デバイスでは、以下のような条件を満たす場合、ハードウェア・リセットが可能です。

  • アダプタに接続した後、15 秒以上 I2C 通信が行われない。
  • ユーザーがリセット・ボタンを長時間押した。
  • 最後の I2C 通信からの時間が 40 秒を超えた。

ハードウェア・リセット・シーケンス中、充電器 IC ではシステムがバッテリおよびアダプタ (存在する場合) から切り離され、設定可能な期間待機した後、システムがオンに戻されます。これにより、システムの起動と初期化が可能になります。パワー・パスを搭載していない充電器デバイスの場合は、バッテリがシステムに物理的に接続されているため、ハードウェア・リセットを実行するために外部ロード・スイッチが必要になることがあります。