JAJT322 May 2024 ADS8900B , OPA2320
ENOB は、回路の AC 特性が ADC 分解能にどのように影響するかを表します。回路のノイズと THD は、信号対雑音比および歪み (SINAD) と呼ばれる用語で表されます。SINAD は、式 2 で表されるように、これら 2 つの AC 特性を 1 つの数値で表します。
式 2 から、SNR が増加するにつれて SINAD も増加することがわかります。したがって、存在するノイズと歪みが少ないほど、SINAD は良好です。SINAD を使用すると、式 3 でADC の ENOB を簡単に見つけることができます。これは特に、以下の理由からです。
式 1 を再度参照すると、電圧リファレンスに存在する全ノイズが減少すると、回路に存在する全ノイズが減少し、SNR が増加することが分かります。SNR が高くなるほど、ENOB も大きくなります。また、電圧リファレンスの出力に高帯域幅バッファを追加すると、ADC の THD が低下し、ENOB が増加します。