JAJT322 May 2024 ADS8900B , OPA2320
電圧リファレンス ピンのサンプリングを繰り返すと、数ナノ秒しか間隔がない過渡電流が発生することがあります。ただし、ADC の場合、大きなゲイン誤差を避けるために、サンプル位相が終わるまでに外部リファレンスが安定化または再充電される必要があります。サンプリング速度を遅くするとこの問題が解決する可能性がありますが、これは必ずしも選択肢ではありません。通常、ADC の精度が高いほど、リファレンス入力に必要な電流は大きくなります。電圧リファレンスの帯域幅が十分に広くない場合、または出力インピーダンスが高すぎる場合、ADC のリファレンス入力を再充電できません。これにより電圧ドループが発生し、ゲイン誤差と ENOB の低下につながります。
このため、ADC の THD を増加させ、データシートに掲載されている歪みと ENOB の仕様を満たすために、電圧リファレンスの外部に高帯域幅で低出力インピーダンスのバッファが必要になることがあります。一部の ADC には電圧リファレンス バッファが内蔵されていますが、内蔵されていないものもあります。図 2 に、回路の THD を増やすために外部バッファを追加する場所を示します。