JAJU459B December 2017 – November 2022
このリファレンス・デザインは、CMOS 入力の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバを使った三相インバータ向けセーフ・トルク・オフ (STO) サブシステムの概要を示します。この STO サブシステムは、2 チャネル構造を採用し (1oo2:1 out of 2、冗長化の目的で 2 つのうち少なくとも一方が動作)、ハードウェア障害耐性 1 (HFT = 1) を実現しています。無励磁化トリップの概念に従う実装を採用しています。デュアル STO 入力 (STO 1 および STO _2) がアクティブ LOW になった場合、6 個の絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの 1 次側と 2 次側のそれぞれに対応する電源がロード・スイッチを通じてオフになり、モーターを制御および励磁する可能性を排除します。この STO リファレンス・デザイン (1oo2) は、TÜV SÜD による評価済みであり、全般的に SIL 3 および PL e/Cat.3に適合しています。