• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • C2000™ MCUを使用したバレー・スイッチング昇圧PFCのリファレンス・デザイン

    • JAJU643A November   2018  – March 2020

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • C2000™ MCUを使用したバレー・スイッチング昇圧PFCのリファレンス・デザイン
  1.   改訂履歴
  2. 重要なお知らせ
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

DESIGN GUIDE

C2000™ MCUを使用したバレー・スイッチング昇圧PFCのリファレンス・デザイン

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

改訂履歴

Changes from * Revision (November 2018) to A Revision

  • Changed main.cfg to main.syscfg throughout documentGo
  • Added Figure 8: Valley Switching powerSUITE PageGo
  • Added The user also need to rebuild the whole project to change the <solution >_settings.h file. For <solution >_user_ settings.h, user can open it directly and modify it. Go
  • Added Rebuild the whole project to make the change valid if any changes are neededGo
  • Added Figure 11: powerSUITE Page Under Build 1 Without Valley SwitchingGo
  • Changed ILPFC_Base Settings to ILPFC_settingsGo
  • Changed LPFG_Base_Settings.h to solution_settings.hGo
  • Added Figure 17: powerSUITE Page Under Build 1 With Valley SwitchingGo
  • Changed Figure 20: powerSUITE Page Under Build 2 With Valley SwitchingGo
  • Added Figure 25: powerSUITE Page to Select and Open SFRAGo
  • Added Figure 28: powerSUITE Page Under Build 3 With Valley SwitchingGo

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。
これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションが適用される各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、またはその他の要件を満たしていることを確実にする責任を、お客様のみが単独で負うものとします。上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。
TI の製品は、TI の販売条件(www.tij.co.jp/ja-jp/legal/termsofsale.html)、または ti.com やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用されるTI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。IMPORTANT NOTICE
Copyright © 2020, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale