JAJU644A November 2018 – November 2022
リア・コンビネーション・ランプ (RCL) などの新しいテール・ライト・アプリケーションの主な光源は LED です。このようなアプリケーションの LED 電流はそれほど大きくないため、コスト効率の高いソリューションを実現するため、主にリニア LED ドライバが使用されます。最も簡単な方法は、リニア LED ドライバにバッテリから直接給電することですが、いくつかの欠点があります。消費電力はバッテリ電圧の変化に応じて変化し、LED のストリング電圧はシステムが動作する必要がある最小動作電圧に制限されます。
このリファレンス・デザインでは、リア・コンビネーション・ランプ (RCL) などの車載用テール・ライト・アプリケーションに搭載されている LED を駆動するソリューションの詳細について説明します。さまざまなテール・ライト機能に対応する複数のリニア LED ドライバを搭載しており、これらの LED ドライバは SEPIC (シングル・エンド、プライマリ・インダクタンス・コンバータ) LED 電源から電力を供給されます。昇降圧 SEPIC LED 電源により、コールド・クランクを含めたさまざまなバッテリ電圧での動作が可能になるほか、このデザインはソリューション・サイズと効率を最適化すると同時に、CISPR 25 の伝導および放射放出の要件を満たしています。