JAJU751G September 2019 – October 2023
この設計では、出力電流を検出してシステム効率を最適化し、デッドタイムと SR パルスを調整して、複数の PSU 間で電流共有制御を行います。また、この信号を LLC 段の制御ループで使用して、負荷過渡時のオーバーシュートとアンダーシュートを低減することもできます。
INAx180 の高い同相範囲の利点は、検出抵抗を 1 次側 VO+ または 2 次側 VO- に配置できることです。INAx180 は、整合抵抗ゲイン回路を 4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション 20、50、100 および 200 に内蔵しています。 この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。電流検出抵抗の電力損失を低減するには、200V/V A4 デバイスを選択し、電圧がマイコンの ADC 範囲に一致するよう抵抗を調整してスケーリングする必要があります。検出抵抗は、式 21 を使って計算できます。
抵抗が 1mΩ より小さい場合、精度は低下し、コストは増加します。したがって、0.125mΩ を並列に配置しながら、精度 1% の 0.5mΩ 抵抗を 4 個使用します。