JAJU751G September 2019 – October 2023
f28004x および f28002x ベースのソリューションでは、PFC+LLC の 2 段テストを実施するのに追加のハードウェアは必要ありません。f28003x ベースのソリューションをテストするには、図 3-31 に示すように、2 つの FSI アダプタ・ボード (MDSFSIADAPEVM) が必要です。TMDSFSIADAPEVM は、C2000 の FSI 通信ペリフェラルの機能を理解するのに役立つ評価ボードです。リボン・ケーブルを介して、f28003x controlCARD の J1 ヘッダに 2 つの FSI アダプタ・ボードが接続されています。スペースが限られているため、図 3-32 で 1 個または 2 個の追加コネクタが必要になることがあります。
各 FSI コアには、1 つのクロック信号と 2 つのデータ信号の 3 つの信号が関連付けられています。データは常に送受信され、各フレーム・フィールドの最上位ビットが先頭になります。マルチレーン送信を使用しない場合は、TXD1 信号と RXD1 信号を未接続のままにし、それらの GPIO を他のアプリケーションのニーズに合わせて転用できます。TIDA-010062 では、TXD0 信号と RXD0 信号のみが使用されます。
FSI クロックは f28004x および f28002x で 50MHz に設定され、f28003x では 60MHz に設定されます。ノイズが大きく FSI 接続に影響する場合、クロック速度を下げるオプションがあります。