JAJU751G September 2019 – October 2023
IIN_RMS(max) の計算から、スイッチのすべての電流定格は 10.8A を上回る必要があります。CCM トーテム・ポール PFC では、高速ブリッジに GaN スイッチが必要です。70mΩ の GaN LMG3410R070 が選択されました。これは、125℃の Tj で 12A の IDS を使用する場合に推奨されます。
低速ブリッジはライン周波数のスイッチングのみであるため、効率を向上させるには最小 RDS(on) が推奨されます。スペースを節約するために、Toshiba® 50mΩ MOSFET TK39A60W が選択されました。このデバイスには低 RDS(on) があり、市場で TO220 パッケージで供給されます。