JAJU825C december 2022 – june 2023
この調整は、計算ツール絶縁型アンプ電圧センシング Excel カリキュレータを使用して実行できます。 このツールでは、ゲイン誤差とドリフト、オフセット誤差とドリフト、非線形性ドリフトを考慮して、温度範囲全体にわたるワーストケースの詳細な誤差分析を行うことができます。誤差分析は出力を基準としていることに注意してください。
信号チェーンの主な誤差の原因は、AMC3330 の抵抗の許容誤差、ゲイン誤差とオフセット誤差、および差動→シングルエンド変換回路のゲイン誤差とオフセット誤差です。リファレンス・デザイン・ページには、TIDA-010232 固有のワーストケース誤差計算に関する Excel シートがもう 1 つ掲載されています。このシートでは、シグナル・チェーン内の各パラメータの絶対ワーストケースを想定し、これらの組み合わせにより最悪の精度を実現しています。セクション 3.5 に示すように、実際の測定精度はほとんどの場合、ワーストケースの想定よりも優れています。
より高い精度が必要な場合、TLV6001 ピン互換 OPA320 (Voffset 0.15mV) などの高精度オペアンプを差動→シングルエンド変換に使用できます。精度をさらに向上させるために、C2000 マイコンの内蔵 ADC ではなく、専用の差動入力 ADC を選択することで、差動→シングルエンド変換を削除できます。