JAJU827B july 2021 – april 2023
実際のアーク放電条件でのテスト結果は、システムによって異なります。アーク放電が発生していない場合、AD_Result の値は安定している必要があります。アーク放電発生中は、AD_Result の値が大幅に増加し、アークを示します。絶対値は、システム内ですでに存在するノイズ、内部または外部 ADC の選択された入力方法、指定された ArcTuningParams によって異なります。出発点として、表 3-5 に示すデフォルト値をお勧めします。インバータのスイッチング周波数が B と I で定義されている周波数帯域外になるように、B と I を選択します。アーク放電がないときでも AD_Result の値が大きい場合は、パラメータ D を 0.1 または 0.2 に増やすか、アナログ・バンドパス・フィルタのカットオフ周波数を調整します。さまざまなパラメータを詳細にテストすることにより、各システムに最適な設定を特定することができます。これらのパラメータを定義した後、AD_Result の値を使用して、アーク放電を検出するカスタム・アルゴリズムを実装します。これはさまざまな方法で実行できます。たとえば、単純に AD_Result のスレッショルドを実装するか、または AD_Result の複数の連続値に対してフィルタリングを適用してから、スレッショルドと比較することができます。
名称 | 値 |
---|---|
float32 ArcTuningParams.B | 30000 |
float32 ArcTuningParams.I | 30000 |
float32 ArcTuningParams.F | 64 |
float32 ArcTuningParams.D | 0 |
int16 ArcTuningParams.T | 該当なし |
int16 ArcTuningParams.C | 該当なし |
float32 ArcTuningParams.ADSampleRate | 250000 |