JAJU827B july 2021 – april 2023
この設計では、C2000 MCU の外部 ADC と内部 ADC を評価できます。一般に、ADC はサンプリング定理を満たすために、分析した周波数範囲の少なくとも 2 倍の周波数でサンプリングする必要があります。この設計では、30kHz~100kHz の周波数帯域で、250kSPS のサンプリング速度が選択されています。さらに、最大 4 つの独立したチャネルを連続的にサンプリングする必要があるため、最低でも 1MSPS のサンプリング速度が必要です。外部 ADC として、ADS8363 を選びます。この 8 チャネル 16 ビット・デバイスは、最大 2MSPS のサンプリングが可能で、SPI を介して C2000 MCU にインターフェイスされています。代わりに、C2000 MCU の内部 ADC を使用できます。内部 ADC の仕様は、バージョンによって異なります。たとえば、TMS320F280049C は 3 個の 3.45MSPS 12 ビット ADC を搭載しており、それぞれ 7 個の入力をサポートしています。