降圧コンバータが反転昇降圧として構成されている場合の主な違いの詳細は以下のとおりです。
- 反転昇降圧コンバータ IC に印加できる入力電圧は、同じ降圧コンバータ IC に印加できる入力電圧よりも低くなります。これは、IC のグランド ピンが (負の) 出力電圧に接続されているためです。したがって、デバイスの両端の入力電圧は VIN から VOUT までであり、VIN からグランドまでではありません。したがって、TPS62933 デバイスの入力電圧範囲は 3.8V~~30V – VOUT であり、VOUT は正の値です。
- 出力電圧は降圧コンバータとして構成した場合と同じですが、負の電圧です。そのため、反転昇降圧トポロジの出力電圧を -0.8V~-22V に設定します。出力電圧は降圧構成と同じように設定され、2 つの抵抗が FB ピンに接続されます。
- 降圧構成では、平均インダクタ電流は平均出力電流と等しくなります。これは、制御 MOSFET のオン時間とオフ時間の両方の間、インダクタが常に負荷に電流を供給するためです。ただし、反転昇降圧構成では、負荷に出力コンデンサからのみ電流が供給され、制御 MOSFET のオン時間中はインダクタから完全に切断されます。オフ時間中は、インダクタは出力コンデンサと負荷の両方に接続されます。そのため、昇降圧アプリケーションでデバイスが保持できる出力電流は、降圧アプリケーションよりも小さくなります。出力電流は、インダクタの値、入力電圧、出力電圧によって変化します。
- EN ピンの電圧がスレッショルドを超え、入力電圧が UVLO スレッショルドを上回っていれば、TPS62933 はイネーブルになります。EN ピンの電圧がスレッショルドを下回るか、または入力電圧が UVLO スレッショルドを下回ると、このデバイスは動作を停止します。ただし、昇降圧アプリケーションとして構成した場合、TPS62933 デバイスの GND ピンはゼロ電圧 (システム グランド) ではなく負の出力電圧に接続されるため、デバイスのイネーブルまたはディセーブルが困難になる可能性があります。したがって、問題を解決するにはレベルシフト回路が必要です。