JAJU840A April 2022 – April 2024
3D プリントされたハウジングは、さまざまなコンポーネントに分離され、最終的なハウジングに組み立てられます。これらのコンポーネントは、ナイロン 12 を材料として使用する選択的レーザー焼結プロセス用に設計されています。これにより、ボタン表面を曲げる柔軟性がわずかに得られ、磁気ダイヤルをスムーズに回転させることができます。この設計は、PCB を乗せるための硬い表面、USB ケーブル用の穴、ハウジングを閉位置で固定するボルト用の複数の穴を備えたハウジング ベースから始まります。
PCB は、ベースの外側にある溝の内側に配置され、SCB が取り付けられています。
トップ カバーは、一部の 3D プリント技術でのプリントが容易になるように、複数のパーツに分割されています。これらのパーツには、ボタン表面、ダイヤル アタッチメント、ダイヤル、PCB 上部用の小型カバーなどがあります。ボタン表面には、ボタン押下が必要な場所を示す溝が上部にあり、中央にはダイヤル アタッチメント ピースを配置するための穴があります。背面には、金属ターゲットを追加するための長方形の切り欠きがあります。最大限の機械的絶縁を実現するために、ボタン カバーを PCB に接着するとともに、ハウジング ベースにボルトで固定します。設計のこの部分は、前述のボタン スタックアップ デザインと一致するように構築されています。
![]() |
![]() |
ダイヤル アタッチメントは、ボタン表面の穴に収まる小さな丸いピースです。主な目的は、ダイヤルを留める場所を提供することです。ダイヤル アタッチメントは、ボタンを使用するときに動かないように接着剤でボタン表面に固定する必要があります。
ダイヤルは、間にスプリングが挟まっている 2 つのダイヤル アタッチメントに留めるように設計されています。ダイヤルには、磁石を接着する小さな穴もあります。これにより、磁石が TMAG5273 の真上に配置され、最高の回転センシング測定が可能になります。
![]() |
![]() |
小さなトップカバーには、カバーが付いているときでも LED が見えるようにするための切り欠きがあり、USB ケーブルを SCB に接続するための切り欠きもあります。トップカバーの主な目的は、ハウジングを完成させ、SCB を所定の位置に保持することです。