JAJU849A september 2022 – may 2023
図 3-3 に示すように、このデザインは 2 つの主要ブロックで構成されています。
1 つ目のブロックは AM243x LaunchPad™ で、プロセッサ、2 つのイーサネット・ポート、および必要な電源回路とフラッシュ・メモリが含まれています。
2 つ目のブロックは IO-Link BoosterPack です。IO-Link ポートを構築するためのすべてのアナログ回路をここに示します。ここに示す主な部品は、各ポートと IO-Link トランシーバの電源です。
この電源は、4 ポートのハイサイド・スイッチ TPS274160 を使用して構築されており、スイッチング電源だけでなく、構成可能な電流制限と電流監視機能も搭載しています。短絡、デバイスの欠陥、配線の問題が原因で出力が過負荷になった場合に、システムを動作させたまま問題の原因を特定するのに役立ちます。システムの電源入力は、TPS2663 eFuse を使用して過電圧および逆極性から保護されています。また、合計消費電流を観察するための電流監視出力も備えています。
8 つの IO-Link ポートのそれぞれが、TIOL112 をトランシーバとして使用しています。このデバイスは物理層を実装しており、IO-Link マスタ・インターフェイスに必要なときに CQ ラインに電流シンクを内蔵しています。また、ウェークアップ・パルス時に十分な電流を供給するために約 700mA の電流制限を提供し、同時に障害発生時にケーブルや電源が過負荷にならないように電流を制限します。通信中のオーバーシュートを最小限に抑え、放射を低減するため、CQ ラインのスルーレートは制限されます。
ポートのステータスを示すために、シリアル・インターフェイス TCA6424 を搭載したシンプルな LED ドライバがボードに追加されています。SN65HVS883 には 8 つのデジタル入力が実装されており、各 IO-Link ポートに 1 つずつ搭載されています。