JAJU870B November 2020 – April 2024 BQ25798
システムが電力を供給する必要があるときに TPS25750D デバイスの電源を投入するには、VIN_3V3 入力ピンにも供給する必要があります。このため、PD コントローラへの電力供給に必要な 3.3V を供給するために、TLV75533 を選択しました。入力は 5V の TPS54531 出力に接続され、この出力は 3.3V に降下します。ただし、この入力電源はシンクのみのアプリケーションには必要ないため、その場合は 3.3V レールも省略できます。