JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
開始アドレス コマンドは 3 つの目的で使用されます。
1) フラッシュ ダウンロード書き込み動作の開始アドレスを指定します。現在のフラッシュ デバイスのセクタ境界上に開始アドレスがあることをユーザーが確認する必要があります。
2) チェックサム動作が始まる開始アドレスを指定します。
3) 消去されるセクター アドレスを指定します。このアドレスはセクターの先頭である必要があります。
フラッシュ データ サイズ コマンドは常に上記の 1 と 2 の後に実行され、ダウンロードするバイト数またはチェックサム動作に含まれるバイト数を指定します。
ブート フラッシュの最初の 128KB にはブート イメージが格納されているため、この領域を消去することはできません。消去できない領域の詳細については、表 2-17 を参照してください。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0032 |
0x32 |
バイト | ビット | 説明 | リセット | タイプ |
---|---|---|---|---|
3:0 | 31:0 | 4 バイトのフラッシュ アドレスバイト 0 は LSB、バイト 4 は MSB です。 有効範囲:
| 0x0 | w |