JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
DLPC900 の I2C および USB 制御コマンドは、特別なシーケンシングが必要な場合 (フラッシュの設定など) を除き、任意の順序で使用できます。各制御コマンドが受信された際、サブアドレスおよびパラメータ エラーの有無が検証されます。検証に失敗したコマンドは無視されます。起動時、DLPC900 の初期化が完了するのを待ってから、I2C または USB コマンドを送信する必要があります。