JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
表示パターンとカメラを同期させるため、DLPC900 は以下の 3 つのパターン モードをサポートしています。
図 2-8 に、ビデオ パターン モードでの例を示します。VSYNC によって、パターン シーケンスの表示が開始されます。パターン シーケンスは、一連の 4 つのパターンとそれに続く一連の 3 つのパターンで構成され、それらが繰り返されます。最初のパターン シーケンスは P1、P2、P3、P4 で構成されます。2 番目のパターン シーケンスは P5、P6、P7 で構成されます。TRIG_OUT_1 はパターンの露出時間をフレーミングします。TRIG_OUT_2 はユーザー プログラマブルであり、この例では、シーケンスの各パターンの先頭を示します。パターン シーケンスがパターン間のダーク タイムなしで構成されている場合、パターン シーケンス全体にわたって TRIG_OUT_1 出力は High のまま維持されます。この例では内部トリガを使っているため、TRIG_IN_x 信号は使われていません。
図 2-9 に、保存済みパターン モードの例を示します。4 つのパターン シーケンスが表示されます。TRIG_OUT_1 はパターンの露出時間をフレーミングします。TRIG_OUT_2 はユーザー プログラマブルであり、この例では、シーケンスの各パターンの先頭を示します。パターン シーケンスがパターン間のダーク タイムなしで構成されている場合、パターン シーケンス全体にわたって TRIG_OUT_1 出力は High のまま維持されます。この例では内部トリガを使っているため、TRIG_IN_x 信号は使われていません。