JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
一部の読み出しサブアドレス コマンドでは、シーケンスにパラメータを含める必要があります。たとえば、セクション 2.3.8.1 のコマンドには、選択すべき GPIO が複数あります。したがって、選択された GPIO の構成を取得するには、読み出しバイト シーケンスに GPIO 選択パラメータを含める必要があります。表 1-3 に、2 つの I2C 動作を示します。ここで、1 行目には GPIO 6 を示すパラメータ データ (0x06) が含まれています。2 行目は返されたデータ (0x06 0x03) です。ここで、0x06 は選択された GPIO 6 を示し、0x03 はその構成を示します。
セカンダリ アドレス | サブアドレス | データ | |||
---|---|---|---|---|---|
0x34 | 0x44 | 0x06 | |||
0x35 | 0x06 0x03 |