JAJU884I October 2014 – November 2023 DLPC900
このコマンドはチェックサムを計算します。このコマンドを実行すると、ブートローダーはフラッシュ メモリ内のデータを読み出し、4 バイトの 8 ビット チェックサムを計算します。チェックサム計算の進行中、ブートローダーのステータス バイトのビジー ビットがセットされます。完了後、読み出し制御コマンドによって、4 バイトのチェックサムを読み出すことができます。加算されるデータ範囲は、フラッシュ開始アドレスおよびフラッシュ データ サイズ コマンドによって、適切なデータを書き込むことで指定されます。このコマンドに関連するデータはありません。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0026 |
0x26 |