JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
これらのコマンドを使用すると、I2C または USB インターフェイス経由でパターン画像を動的にアップロードし、内部メモリに直接保存できます。パターンを実際にフラッシュに書き込む前に、パターン シーケンスをプレビューして、パターンとパターン シーケンスが正しいことを確認できます。コマンドは、パターン オン ザ フライ モードでのみ使用します。また、パターン LUT 定義データを送信する前に、表示モードに設定する必要があります。任意のパターン表示 LUT 定義コマンドを発行した後、パターン表示 LUT 構成コマンドを発行する必要があります。セクション 5.3 に、パターン オン ザ フライの例を示します。