JAJU884J October 2014 – June 2024 DLPC900
フラッシュ メモリのセクタを消去するためのシステム書き込みコマンド。有効なデータがフラッシュ開始アドレスに書き込まれるまで、このコマンドを実行しないでください。ユーザーは、有効なアドレスが書き込まれていることを確認する必要があります。セクタ消去の進行中に、ブートローダーのステータス バイトのビジー ビットがセットされます。このコマンドに関連するデータはありません。
I2C | USB |
---|---|
書き込み | 0x0028 |
0x28 |
本デバイスのブート セクタを消去する際はご注意ください。ブート セクタには、重要な初期化パラメータとフラッシュ プログラミング機能が含まれているためです。本デバイスの開始アドレスから終端アドレスまでのすべてのセクタが消去される訳ではなく、開始アドレスを含むセクタのみが消去されます。プログラムするすべてのセクタを事前に消去する、各セクタを個別に消去およびプログラムする、のどちらかを行う必要があります。