JAJU887 February 2023
プロトタイプ
uint8_t send(uint8_t* data, uint16_t length);
data - ホストに送信される BSL コア応答パケットへのポインタ。形式は、セクション 4 で説明したものと同じです。
length - CRC 4 バイトの長さを除く、BSL コア応答パケットの長さ。
return - 送信が成功したなら、「1」を返します。送信が失敗したなら、「0」を返します。
説明
transmit は、BSL コア応答パケットをホストに送信します。パケットの CRC の計算と追加も行います。transmission API は、データの送信が完全に終了した後のみ戻ります。