JAJU887 February 2023
BSL のデータ・パケットは階層構造です。BSL のコア・コマンドには、BSL によって処理される実際のコマンド・データが含まれています。標準の BSL コマンドに加えて、各コア・コマンドの前後に、ペリフェラル・インターフェイス・コード (PI コード) と呼ばれるラッパー・データを置くことができます。このラッパー・データは、使用されているペリフェラルやプロトコルに固有の情報で、BSL コア・コマンドを正しく送信するための情報が含まれています。ラッパーとコア・コマンドを組み合わせると、BSL データ・パケットが構成されます
PI コード | BSL コア・データ | PI コード |