JAJU889 may 2023
制御ボードには、システムのすべての機能を実行するための完全な電源ツリーが含まれています。パワー・ツリーは、以下の機能に電源を供給します。
外部オフライン DC アダプタは、ボードと組み合わせて使用することを想定しています。アダプタは、12VDC 公称 (8~16VDC) 3.3ADC として指定する必要があります。
電源は、バレル・ジャック・コネクタを使用して 2mm のセンター・ピン J100 に接続します (部品のデータシートを参照)。