JAJU893 june 2023 AM6442
DP83TD510E は、IEEE 802.3cg 10Base-T1L 仕様に準拠した超低消費電力イーサネット物理層トランシーバです。PHY は非常に低ノイズのカップリング・レシーバ・アーキテクチャを採用しており、長いケーブルの到達距離と非常に低い消費電力を実現します。この PHY は、2000m を超える長いケーブルの到達距離をサポートしています。DP83TD510E は、本質安全要件をサポートするために、外部 MDI 終端を備えています。このデバイスは、MII、Reduced MII (RMII)、RGMII、RMII Low Power 5MHz マスタ・モードを介して、MAC レイヤと接続します。このリファレンス・デザインでは、MAC と PHY の間の接続に RGMII インターフェイスを使用しています。