プロジェクトをビルドおよびロードし、デバッグ環境を設定するには、次の手順を実行します。
- プロジェクト名を右クリックし、[Rebuild Project] をクリックします。
- プロジェクトが正常にビルドされます。
- Project Explorer で、targetConfigs 下で適切な目標構成ファイルが有効になっていることを確認します。
- 次に、[Run] → [Debug] をクリックしてデバッグ・セッションを起動します。
- するとプロジェクトがデバイスにロードされ、CCS デバッグ・ビューが有効になります。メイン・ルーチンの開始時にコードは停止します。
- [Watch] および [Expressions] ウィンドウに変数を追加するには、[View] → [Scripting Console] をクリックして、[Scripting Console] ダイアログ・ボックスを開きます。 このコンソールの右上隅で、[Open] をクリックして、プロジェクト・フォルダ内にある setupdebugenv_lab1_ch1.js スクリプト・ファイルを参照します。 これにより、[Watch] ウィンドウに、システムをデバッグするのに必要な適切な変数が入力されます。フェーズ 2 では、setupdebugenv_lab2_ch2.js スクリプト・ファイルを選択します。
- [Watch] ウィンドウで [Continuous Refresh] ボタン (
) をクリックして、コントローラからの値の連続更新を有効にします。