JAJU904A October 2023 – June 2024
TIOx1x2x EVM を MSPM0 LaunchPad 開発キットの IO-Link で動作させるには、ジャンパが正しく設定されていることを確認してください。図 3-1 をガイドラインとして使用してください。
TIOL のイネーブル ラインを制御できるようにするには、J3 を取り外します。そうしないと、IO-Link スタックはイネーブル ラインを制御できず、したがって TIOL112 ドライバも制御できません。ドライバは損傷しませんが、故障の原因となります。
また、J6 も取り外す必要があります。これは追加のデジタル出力デバイスのイネーブル ラインです。この変更の背後にある理由は、デバイスをイネーブルにすることではなく、このラインが SWDIO と共有されているため、デバッグ ラインの 1 つになっていることです。このジャンパを使用してこのラインを GND にプルすると、マイコンのデバッグができなくなります。
J9 と J5 は電源を制御します。TIOx1x2xEVM が変更されていない (および TIOL1123 でアセンブルされている) 限り、常に J5 を 3V3_LP に設定します。J9 により、この設計における電源供給元を制御することができます。Vcc_LP にはジャンパがあるため、LaunchPad 開発キットには専用の電源が必要です。L+ ラインと TIOL1123 内のリニア レギュレータから LaunchPad に電力を供給するには、VCC にもジャンパを設定します。
ジャンパ | 構成 | 備考 |
---|---|---|
J3 | 削除 | TIOL112 イネーブル ライン |
J4 | 固定に設定 | TIOL112 電流制限 |
J5 | 3V3_LP に設定 | 電源選択 |
J6 | 削除 | TIOS102 イネーブル ライン |
J8 | 未使用 | TIOS102 電流制限 |
J9 | Vcc_LP と VCC を短絡 | 電源選択 |
詳細については、『TIOx1x2x EVM ユーザー ガイド』を参照してください。
適切な通信を行うためには、前述の適切な構成に加えて、MSPM0L1306 を正しく構成する必要があります。図 3-3 に、MSPM0L1306 LaunchPad™ 開発キットのジャンパ設定を示します。J16 および J17 のデフォルト構成は、このように変更する必要があります。
ジャンパ | 構成 | 備考 |
---|---|---|
J9、J10 | オープンまたは 2~3 | I2C ピンのプルアップを構成します。外部 I2C EEPROM を使用する場合は、2~3 に設定します。 |
J14 | 1-2 | |
J16、J17 | 2-3 | UART 信号を BoosterPack ヘッダーに構成します。 |