JAJU905 October 2023
このリファレンス・デザインが対象としている一般的なデバイス構成の多くは、テキサス・インスツルメンツが開発した Latte と呼ばれる GUI を使用して構成を行う必要があります。 このソフトウェアは、TX 出力アイ・テストと RX リンク・テストを実行するために必要です。Latte の最新バージョンは、テキサス・インスツルメンツの Web サイトからリクエストすることでダウンロードできます。ユーザーがダウンロードして実行する必要があるインストール・ファイルは、Latte フレームワーク・インストーラ・ファイルと Latte ライブラリ・アップデータの 2 つです。これが書かれている時点で、最新の Latte インストール・ファイルは次のとおりです。
TI-DS560-Latte_vXpX.exe
TI-DS560Lib_vXpX.exe
Latte のソフトウェアのインストール手順、機能の概要、初期化手順の詳細については、『DS560DF810 EVM ユーザー・ガイド』のソフトウェアの説明セクションを参照してください。 このリファレンス・デザインは、DS560EVM と同様の初期化手順に従いますが、次のような重要な違いがあります。