JAJU905 October 2023
このリファレンス・デザインでは、56G PAM-4 リタイマ DS560DF410 を使用して、アクティブな電気ケーブル・アプリケーションで高速信号をイコライズする方法を示します。このデザインはモジュール・コンプライアンス・ボード (MCB) であり、信号を QSFP-DD コネクタからリタイマを介して入力と出力の両方の方向で SMA と MXP のコネクタにルーティングします。