JAJU905 October 2023
MXP コネクタは、高速テストおよび評価装置で一般的に使用されています。テキサス・インスツルメンツは、25G/28G および 56G イーサネットのシグナル・コンディショニング・デバイス EVM で MXP コネクタを使用しています。このため、MCB とのインターフェイスとして MXP コネクタも選ばれました。各 MCB には 4 つの DS560DF410 デバイスがあります。2 つのデバイスが入力を処理し、2 つのデバイスが出力を処理します。各デバイスについて、3 つのチャネルが MXP コネクタに、1 つのチャネルが SMA コネクタにルーティングされます。SMA コネクタは、MXP ケーブル・アセンブリの入手に問題がある場合に柔軟性を提供するために追加されました。