JAJU906 October 2023
セル数が非常に多いシステムの場合、バッテリ・セルを監視するために BQ79616 デバイスを直列にスタック接続できます。この設計では、最大 32s のバッテリ・セルを監視するために 2 つ BQ79616 デバイスを使います。下側の BQ79616 は下側の 16s バッテリ・セルを監視し、上側の BQ79616 は上側の 16s バッテリ・セルを監視します。下側の BQ79616 デバイスは BAT– と同じグランドを共有し、上側の BQ79616 は 16s スタックの最も高い電圧をグランド基準としています。上側の BQ79616 デバイスとの通信には絶縁が必要です。この設計では、2 つの BQ79616 デバイスの間のコンデンサ絶縁型デイジー・チェーンと、オフボード BMU または BCU との間のトランス絶縁型デイジー・チェーンを使っています。BMU は、順逆両方の通信方向をサポートするように設計されています。下側の BQ79616 から上側の BQ79616 への通信方向は、北 (順) です。上側の BQ79616 から下側の BQ79616 への通信方向は、南 (逆) です。図 3-14 に、BMU のリング型通信を示します。
BCU は SPI を使って BQ79600 に ping を発行します。ping は、復帰やシャットダウンなどの単純な動作のための非通信信号です。コマンドは、データを送信するために使われます。BQ79600 は、スタックされた BQ79616 との間で、1 デューティ・サイクルで北および南にトーンを送受信できます。GBT34131-2023 規格を考慮すると、電圧サイクルは 100ms 未満、温度サイクルは 1 秒未満である必要があります。