JAJU913A December 2023 – August 2024
図 1-2 に、双方向 DC/DC コンバータ トポロジのブロック図を示します。ストリング コンバータなどの非絶縁型トポロジでは、双方向コンバータを使用することで、バッテリ エネルギーを蓄積することができます。双方向性が求められる理由として、DC/DC コンバータは一方向ではバッテリ チャージャ (降圧モード) として機能し、一方ではバッテリを放電 (昇圧モード) して DC リンクにより高い安定した出力電圧を供給する必要があるからです。
昇圧モードでは、このコンバータが DC リンク経由でインバータに電力を供給するため、放電電力は 4.6kW に制限されます。この制限は、インバータ段の最大電力定格となります。バッテリ電圧に応じて、この値は最大 30A まで上がります。降圧モードでも、より高い電力レベルに達するために 30A の充電電流を使用する可能性があります。
電流値が 30A の場合、単一の GaN FET だけの導通損失が非常に大きくなります (30 × 30 × 0.03 = 27W)。これは GaN デバイスの発熱につながり、結果として GaN FET の RDS(on) も温度とともに増加するため、導通損失が増大します。
デバイスの過熱による影響を軽減し、FET の導通損失やスイッチング損失の増大による電力損失の増大を抑えるために、考えられる 1 つの設計として分岐のインターリーブがあります。図 1-3 に示すように、リップル電流を低減するためにレグ間に 360°/2 = 180° の位相差が適用されます。
このようなマルチフェーズ設計では、両方の相が出力ノードで一緒に接続されているため、各相のインダクタ電流は、どちらの相がアクティブであるか (L1 電流および L2 電流と呼ばれる) に応じて、出力コンデンサを同時に充電および放電します。この充電および放電により、図 1-4 に示すように、ピーク ツー ピーク値の低い全体的な出力電流 (出力電流と呼ばれる) が生成されます。
出力コンデンサのリップル電流または AC 電流が小さくなると、出力電圧全体のリップルが低下し、結果として、出力電圧を許容範囲内に保つために必要な容量も少なくなります。設計に位相を追加すると、デカップリング コンデンサを流れる RMS 入力電流が減少するため、入力電圧のリップルが減少します。
また、分岐を並列化することで、出力 EMI フィルタを通るスイッチング周波数を 2 倍にでき、小型化につながります。対称インターリーブは、異なるセクションを同じ周波数でスイッチングすることを含みますが、位相をインターリーブしてノイズ出力とリップルを制御します。両方の分岐から同じ電流が求められることで出力電流は 2 倍になり、デューティ サイクルはバッテリ電圧と DC リンク電圧に応じて固定されます。さらに、スイッチが相補的に切り換わる間に、電流パスの短絡を避けるため、ハーフ ブリッジ FET の間にデッド タイムが挿入されます。したがって、このデザインでは昇圧段の定格出力が 4.6kW であり、約 330V のバッテリ電圧で公称 10kW までのバッテリ充電が可能です。インターリーブされた各段は 65kHz の周波数で切り換えられ、その結果 130kHz の等価出力周波数となります。