JAJU914 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
このリファレンス デザインでは、評価用に 2 つの異なる INA の実装が可能です。図 2-1 に示す最初の INA は MSPM0 の統合アンプを使用して、図 2-5 に示すように、約 32dB のゲインを持つ 2 つのアンプ INA を形成します。設計プロセスの詳細な手順については、『過電流イベント検出回路』デザイン ガイドを参照してください。
図 2-2 は、低コストの統合 INA350 を使用した 2 番目の実装を示し、3.5µVPP、1/f ノイズ、20V/V または 50V/V のゲイン設定 (ゲイン選択ピンを使用) となっています。追加のアンプが必要ない場合は、低コストの INA350 または INA351A を、より低コストの MSPM0L1106 と組み合わせることができます。
この時点では、心臓が 100μV~300μV のピーク ツー ピーク振幅で血液を送り出すことによって生じる血管振動 (0.5Hz~7Hz) が、INA に入力される 15mV 振幅の DC 信号に重ね合わされます。予想される出力は、10mV 程度の振動のある 750mV DC 圧力範囲です。