JAJU915A December 2023 – June 2024
Cx は、ラインとライン、またはラインとニュートラルの間に接続されるコンデンサです。これらのコンデンサの目的は、DC/AC からグリッドに注入される差動モード ノイズを減衰させることです。これらのコンデンサの値は、グリッドに供給される無効電力と差動モード減衰との間のトレードオフです。デフォルトでは、グリッドに注入される無効電力は式 23 の値に等しくなります。
5% 負荷では、0.7 (45°) に等しい力率が要件として設定されています。したがって、無効電力の量は次のように制限されます。
容量の最大値は式 23 と式 24 から計算でき、3.5μF と等しくなります。それぞれ 1μF と 2.2μF の値を持つ 2 つの Cx コンデンサを選択しました。