JAJU915A December 2023 – June 2024
入力チャネルは、PV パネルと 48V バッテリに接続できます。電流源として動作する PV パネルの場合、突入電流は通常問題になりません。しかしバッテリは、インピーダンスが非常に低い電圧源として動作します。これは、大きな突入電流が流れ、ボードが損傷する可能性があることを意味します。
突入電流を制限するため、以下の突入電流制限回路が実装されています。
バッテリが入力チャネルに接続されると、Q1 MOSFET がターン オフします。バッテリは、R61 を通して MOSFET のゲートをゆっくりと充電します。MOSFET のゲートを保護するため、ツェナー ダイオード D3 を使用しています。