JAJU915A December 2023 – June 2024
共振コンバータ用のトランスは、両側のスイッチの出力容量を放電するのに十分な励磁電流を供給できるように設計する必要があります。満たすべき条件は 2 つあります。励磁および共振インダクタに蓄積されたエネルギーが、両側のスイッチの出力容量に蓄積されたエネルギーよりも確実に大きくなるようにします。また、励磁電流は、所定のデッド タイム内にスイッチの静電容量を放電するのに十分な大きさである必要があります。
ここで、
ここで、
第 1 の条件 (式 4) はエネルギー要件であり、第 2 の条件 (式 5) はスルーレート要件です。
ピーク励磁電流は、励磁電流のピーク ツー ピーク値の半分です。
等価静電容量は、LV 側の静電容量と、LV 側から見た HV 側の静電容量の和です。
ここで、
1 次側から見た静電容量 C'S は、トランス比を使用して以下のように計算できます。
ここで、
スイッチの出力容量が最大励磁インダクタンスを制限します。RDS(on) と COSS のトレードオフとしてスイッチを選択します。