JAJU916 January 2024
また、この設計では独立した 2 次側保護設計も追加されています。この設計では、過電圧および過熱保護の目的で COUT を使用しています。デバイスが RIN 値 = 1kΩ を使用して較正されているため、2 次側保護 BQ77207 は RC を 1 次側保護と共有できません。この推奨値以外の値を使用すると、セル電圧測定の精度と VOV トリガ レベルが変更されます。