JAJU917 January 2024
リファレンス プロジェクトを CCS にインポートするには、[Project] → [Import CCS Projects] をクリックし、<SDK install location>\solutions\tidm_02017_2w_traction_inverter\f28p65x\ccs
をブラウズして、[Select Folder] をクリックします。 tidm_02017_2W_traction_inverter_f28p65x プロジェクトを選択し、[Finish] をクリックします。 これでプロジェクトが CCS の [Project Explorer] ペインに表示されます。
tidm_02017_2w_traction_inverter プロジェクトには、単一のビルド構成が含まれています。 デフォルト構成はフラッシュと呼ばれ、tidm_02017_2w_traction_inverter_config.syscfg ファイルを使用してデバイス クロック、メモリ、ペリフェラルを構成し、リンカ コマンド ファイルの生成も行います。 ビルド構成には、必要な事前定義済みシンボルも含まれています。
評価用に、新しいビルド構成を作成できます。新しいビルド構成を作成するには、プロジェクトを右クリックし、[Build Configurations] → [Manage] を選択して、[new] を選択します。
1 つのシャント電流センシング モードに加えて、ソフトウェアにはさらにいくつかのオプション機能があり、プロジェクト プロパティで事前定義されたシンボルを使用して有効 / 無効にすることができます。オプションは以下のとおりです。
事前定義されたシンボルを表示および編集するには、プロジェクトを右クリックして [Properties] を選択します。次に、<broken link> に示すように、[C2000 Compiler] オプションの [Predefined Symbols] セクションに進みます。 デフォルトでは、上記の機能は有効になっています。これらの機能を無効にするには、シンボルを編集し、シンボル名に _N を追加してください。