JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
光電煙探知器とも呼ばれる光学式煙探知器は、ミー散乱の原理を活用して、煙粒子を迅速かつ正確に検出します。図 2-2 に、この探知器の動作の概略例を示します。発光ダイオード (LED) に定期的にパルスを印加し、検出ゾーン全体に光を送信します。煙粒子が存在しない場合、最小限の光が感光素子 (この場合はフォトダイオード) に到達するため、煙警報はトリガされません。煙粒子が存在する場合、パルス LED 光はフォトダイオード (PD) に散乱され、高性能なフロント エンド回路により電気信号に変換されます。信号が特定のスレッショルドを超えると、煙警報がトリガされます。
検出は、両方の光学素子が内部にある光学チャンバーで実行されます。光学チャンバーは、次の 2 つの目的を果たします。(1) チャンバーは、環境からの外部光や昆虫などの望ましくない物体を遮断し、誤警報を防止するようになっていますが、煙粒子はそのまま検出ゾーンに入ることができます。(2) 内部の機械および材料設計により、煙がないときにフォトダイオードに到達する光は、無視できる程度になっています。
従来の光学式煙探知器は、LED がオンのときに DC 信号をサンプリングする DC ベースのシグナル チェーンを使用していますが、この方法にはいくつかの欠点があります。第一に、周囲からの環境光が干渉信号となりますが、どちらも低周波信号であるため、実際の煙信号と区別するのは困難です。ただし、光学チャンバーは、周囲光の大部分を遮断するように設計することもできます。第二に、トランスインピーダンス アンプ (TIA) の DC オフセット、フリッカー ノイズ、入力バイアス電流は、煙感知の誤差信号となります。図 2-3 に示すように、これらの誤差発生源はセンシング シグナル チェーンの信号対雑音比 (SNR) を制限します。
前述の欠点は、性能や信頼性を低下させるか、あるいは設計の複雑さ (光チャンバーの改善) や煙探知器のコスト (電子機器の改善) を増大させるかのどちらかです。