JAJU920 December 2023 MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
図 2-12に LED の駆動回路図を示します。これらのトランジスタは、変調信号 LED_BL_MOD および LED_IR_MOD によって制御され、LED をオンまたはオフにします。制限抵抗 R_BL および R_IR は、LED の公称電流が次のようになるように設計されています。
IR LED と青色 LED には、それぞれ TSAL6100 と C503B-BAN が選択されています。式 9 の公称 LED 電流の計算では、それぞれのデータシートの標準順方向電圧 VF が使用されています。電源電圧 VDD,LED は、TPS7A2405 によってバッテリから取り出した 5V の安定化出力であり、一貫した LED 電流と、その結果として煙に対する感度を維持するのに役立ちます。別の LED 電流が必要な場合は、それに合わせて電流制限抵抗を交換することができます。
LED 電流は定電流源を用いて安定化されているわけではないため、青色 LED および IR LED からの出力電力は温度によって異なります。その結果、温度によりシグナル チェーンのゲインにばらつきが生じます。この変動には、オンボード温度センサ、M0L MCU と HDC2010 のいずれかまたは両方を使用して周囲温度を監視することで、シグナル チェーン出力をデジタル的に後処理し、温度補償することによって対処できます。