JAJU922A October 2022 – February 2024
このビルドでは、外部電圧ループも内部電流ループも閉じています。外部電圧ループのモデルは 図 5-41 に示されています (TIDM-02013 は 2 相インターリーブ TTPPLPFC であることに注意してください)。PI補償器を使用して、外部電圧ループをCompensation Designerで調整します。
図 5-41にこのビルドのソフトウェア構成図を示します。