JAJU924 February 2024
ビット エラー レート (BER) は、ビットあたりのエラー数を示します。SPE の場合、IEEE では、 B E R < 10 - 10 e r r o r b i t が必要になります。TC1 および TC12 で OPEN Alliance によって規定されている 100Base-T1 および 1000Base-T1 車載イーサネット PHY の高度な診断機能を使用して、この制限を超えていないことを確認できます。このセクションでは、テスト手順とテスト結果について説明します。