JAJU927 March 2024
AHB はハーフブリッジ トポロジで構成されており、システムで ZVS を可能にします。適切に設計すると、システムは約 50% のデューティ サイクルで動作でき、RMS 電流が小さくなるため、導通損失も小さくなります。最良の方法は、RDS(on) が高く、CO(TR) が小さいデバイスを選択して、設計を最適化することです 。
システムのスタートアップ前に、システムはローサイド デバイスをオンにして、ハイサイドのブートストラップ コンデンサを充電し、CRES をリセットする必要があります。システムのスタートアップ時の出力電圧は 0V です。これは、磁気インダクタンスを短絡回路としてシミュレートでき、システムの合計インダクタンスが LRES のみであることを意味します 。CRES が正しく放電されないと、システムに大きなリセット電流が発生し ます。メイン スイッチング デバイスは、システムのハイサイドに配置する必要があります。
RDS(on) が高く、内部電流制限が低いデバイスは、CRES の充電電圧を制限できるため、ローサイドのリセット電流が削減されます。図 2-7 に、起動時の電流波形を示します。チャネル設定は次のとおりです。
図 2-7 では、ハイサイド デバイスの下限電流制限により、システムのスタートアップ時に CRES があまりにも速く充電されるのを防止してい ます。
システムが安定するまでは、ローサイドのリセット電流は静的状態よりも大きくなります。OCP のトリガを防止し、CRES が正しくリセットされるようにするには、より低い RDS(on) を選択します。
図 2-8 に、OCP のトリガを防止し、CRES が正しくリセットされるようにするため、低い RDS(on) を選択した場合の結果を示します。
この場合、LMG2610 を使用すると、ハイサイドでの RDS(on) が高く (248mΩ)、ローサイドでの抵抗が低い (170mΩ) AHB トポロジとのマッチングが非常に良く、性能とコストのバランスを取ることができます。