JAJU931 March 2024
この構成ファイルには、NCO を 2.1GHz に設定した RXA チャネルと RXB チャネルも含まれています。2140MHz でトーンを注入します。適切な SNR 性能を得るには、信号をフィルタリングする必要があります。基本信号の振幅を調整して、読み取り値が約 -3dBFS になるようにします。これはおそらく -10~-12dBm 前後のシグナル ジェネレータの電力であると考えられます。
図 3-5 に、単一トーン キャプチャからの FFT スペクトルを示します。SNR 性能は約 51dBFS です。SFDR 性能は約 66dBFS です。HD2、HD3 の性能は非常に優れており、85dBFS 未満です。TXA と TXB は切り離されており、FFT のキャプチャに影響を及ぼすブリードスルー部品を除去していることに注意してください。